Other Parts Discussed in Thread: TLV758P, TPS3899
线程中讨论的其他部件:TLV758P,
您好,
在 TPS3899DL 的数据表中,当 Vdd=3.3V,IRESET (接收器)=2mA 时,输出电压为最大300mV。 因此,MAX 内部电阻器为300mV/2mA=150ohm。 正确吗?
此外,Vdd=5.0V 如何? 请告诉我们 Vdd=5.0V,IRESET (接收器)=xxx 下的最大输出电压吗?
我的客户希望通过降低 TPS3899DL 上的拉电阻值来快速唤醒。 但是,他担心以下问题。 这就是他为什么要问的原因。
- 由于 TPS3899DL 的系统环境,TPS3899DL 的功耗。
- 增加最大输出电压,因为降低了上拉电阻
谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里