“线程:测试”中讨论的其它部件
由于 TL1963ADCQx (可调 LDO)缺货,我们需要为我们的设计找到引脚兼容的替代品。 我们正在考虑的一个选项是使用相同引脚输出(SOT223-6)的 TL1963A-25 (或类似的固定 LDO)和一些电阻器分压器来偏置感应引脚。 牢记感应引脚需要~0.6mA 的偏置电流,我们是否会遇到任何问题? (例如,是否存在电源电流或噪音问题?)
随附的是一个示例示意图,我们正在考虑获取10V 输出。 我们还有一个用于5V 输出的类似电路。

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 TL1963ADCQx (可调 LDO)缺货,我们需要为我们的设计找到引脚兼容的替代品。 我们正在考虑的一个选项是使用相同引脚输出(SOT223-6)的 TL1963A-25 (或类似的固定 LDO)和一些电阻器分压器来偏置感应引脚。 牢记感应引脚需要~0.6mA 的偏置电流,我们是否会遇到任何问题? (例如,是否存在电源电流或噪音问题?)
随附的是一个示例示意图,我们正在考虑获取10V 输出。 我们还有一个用于5V 输出的类似电路。

谢谢你。
您好,Timothy,
据我所知,这应该起作用,我认为这不会导致噪音问题,额外负载电流将很小,所以我认为这不会成为问题。 但是,为了确保这一点,我建议订购一个 EVM 并对其进行测试。 我在办公室没有 EVM,因此我无法为您测试 EVM,除非您愿意等待将 EVM 发送给我。 下面是 EVM 的链接,以供您选择。
https://www.ti.com/tool/TL1963A-18EVM
此致,
尼克