This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:将固定 LDO 用作可调节 LDO

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085180/tl1963a-using-a-fixed-ldo-as-an-adjustable-ldo

部件号:TL1963A
“线程:测试”中讨论的其它部件

由于 TL1963ADCQx (可调 LDO)缺货,我们需要为我们的设计找到引脚兼容的替代品。  我们正在考虑的一个选项是使用相同引脚输出(SOT223-6)的 TL1963A-25 (或类似的固定 LDO)和一些电阻器分压器来偏置感应引脚。  牢记感应引脚需要~0.6mA 的偏置电流,我们是否会遇到任何问题? (例如,是否存在电源电流或噪音问题?)

随附的是一个示例示意图,我们正在考虑获取10V 输出。  我们还有一个用于5V 输出的类似电路。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    据我所知,这应该起作用,我认为这不会导致噪音问题,额外负载电流将很小,所以我认为这不会成为问题。 但是,为了确保这一点,我建议订购一个 EVM 并对其进行测试。 我在办公室没有 EVM,因此我无法为您测试 EVM,除非您愿意等待将 EVM 发送给我。 下面是 EVM 的链接,以供您选择。

    https://www.ti.com/tool/TL1963A-18EVM

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你尼克!

    您的反应令人鼓舞,我订购了一些1.5V 和2.5V 固定 LDO 部件,在我们的主板上试用。  我会在部件到达时发布结果,并有机会对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    太棒了! 听起来不错。  

    谢谢,

    尼克