This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:用作 OPA365和 INA 的电源

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, OPA365, INA126, TPS65133, LM27761, LP5910, TPS7A13

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084777/lm27762-using-as-power-supply-for-opa365-and-ina

部件号:LM27762
线程中讨论的其他部件: OPA365INA126TPS65133LM27761测试LP5910TPS7A13

您好,

我想讨论一下使用一个 LM27762提供正负2.5 V 电源以启动大约10个 OPA365和一个仪器放大器(如 INA126)的可拥有性。

选择这种运算放大器模型是因为其低失真和零交叉。 它们将主要作为放大器/缓冲器和有源滤波器运行,范围为十分之一 kHz。

要为将电容器和电阻器放置在 LM27762周围的位置选择正确的值,我必须记住哪些关键规格?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Liz,

    感谢您的咨询。

    作为经验法则,最好使用评估板中的组件值(参见以下链接)。 对于您的情况,请更改反馈电阻值,将输出电压更改为+/-2.5V,它应该工作正常。 我建议您订购一个 EVM 来评估其性能,以及它是否需要一些电路调整。 但总的来说,LM27762应该很好,因为它是为支持仪表放大器而设计的。

    我希望我能回答你的问题。

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好!

    谢谢你。 我将了解 EVM (我没有找到您提供的任何链接,但能够获得其文档)。

    除此之外,您还建议使用哪些其它选项从3 V 电源获得+2.5 V 和-2.5 V 电压? I)将 TPS65133组件与 LDO 一起使用。 但我不需要提供高达1 A 电流的 LDO。 目前缺少组件无助于决定使用哪种型号,因此非常感谢您的帮助。

    此致,

    路易斯·吉列梅·恩格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liz,

    道歉。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/LM27762EVM

    LM27762仍是最佳选择,因为它只需要一个 IC 即可产生+/-2.5V 电压。 只 需确保 Vin 有足够的余量来获得所需的正负输出电压(取决于负载电流)。

    此致,

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Excel,

    我同意 LM27762仍然是最佳选择,因为它使我们能够在只有一个 IC 的情况下获得所需的电源。 但目前,这种型号不能在德州仪器(TI)网站上立即发货,也不能在 Digikey 和 Mouser 等主要供应商处立即发货。 因此,在我们的团队中,我们正在讨论可能的替代方案。

    此致,

    路易斯·吉列梅·恩格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liz,

    LM27762目前缺货。 如何将 LM27761用于负输出电压,并使用单独的 LDO 将3.0V 输入转换为2.5V 输出?

    LM27761仅在 TI 商店提供大量产品。 但是,您可以订购 EVM 来首先测试电路。

    DS:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27761.pdf?ts=1647532730510&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM27761

    此致,

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Excel,

    谢谢你。 LM27761确实可能是一个好的解决方案。 您会推荐哪种用于正向偏置的 LDO 型号? 输出2.5 V,数百 mA (我认为300 mA 足够)并提供低噪声电源。

    此致,

    路易斯·吉列梅·恩格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,  

    请检查 LP5910和 TPS7A13/20。 它具有非常高的 PSRR,可支持高达300mA 的负载电流。

    您还可以看到以下链接,根据电气参数,功能和占地面积搜索低压 LDO。

    https://sps16.itg.ti.com/sites/BSRLVVal/_layouts/15/start.aspx#/Lists/General%20Purpose%20Efficiency/calendar.aspx

    此致,

    Excel