线程中讨论的其他部件: OPA365, INA126, TPS65133, LM27761, 测试, LP5910, TPS7A13
您好,
我想讨论一下使用一个 LM27762提供正负2.5 V 电源以启动大约10个 OPA365和一个仪器放大器(如 INA126)的可拥有性。
选择这种运算放大器模型是因为其低失真和零交叉。 它们将主要作为放大器/缓冲器和有源滤波器运行,范围为十分之一 kHz。
要为将电容器和电阻器放置在 LM27762周围的位置选择正确的值,我必须记住哪些关键规格?
谢谢你。