This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886韩元#39;不开始充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084939/bq25886-bq25886-won-t-start-charging

部件号:BQ25886

您好,

我是一名包含 BQ25886的设计的大学生,刚刚意识到我无法在 TI E2E 论坛上发布支持。 我已经查看了所有的 BQ25886线程,尝试查找其他具有类似问题和解决方案的线程,但无法找到任何有助于解决我的问题的线程。  BQ25886似乎工作正常,但 无法为电池充电。  下面介绍了不同操作模式的说明。  
下面是示意图供参考。
使用:
VBUS:连接到5.1 V @3A 电源
电池:未连接
Vsys:连接到100mA 至1.2A 的负载
iBus:166mA 至1.7A
Vsys:6.44V 至6.15V  
Isys:在1.2A 时切断
VBAT:0.73V 至1.34V
VRegn:5.02V 至5.13V
CE:0V
PG LED:亮起
STAT LED:熄灭
使用:
VIN:未连接
蓄电池:已连接 @ 7.4伏(已充满电)
Vsys:已连接到 Load @ 2A
Vsys 遵循 Vbat 7.4V 至5V (蓄电池保护切断)
使用:
VBUS:连接到5V @ 3A
iBus:从4mA 到32mA I (间歇性)不等
蓄电池:已连接 @ 6.7伏  
Vsys:无负载
CE:0V
PG LED:开
STAT LED:间歇性  
CE 被拉低,Ilim 被设置为3A (最大值),D+和 D-短接在一起,ICHGSET 为2.2A。   
 
在最后一种操作模式下,当我将5V 台式电源3A 连接至 Vbus 时,PG 亮起,STAT LED 开始闪烁,Ibus 从4mA 到35mA 不稳定。 电池未充电。 我知道存在一些故障情况,但我无法找出导致故障的原因。 蓄电池通过10K NTC 连接到蓄电池上。  
此设计可能会引起问题的原因是,我没有将 TS,Ilim 和 ICHGSET 与模拟 GND 隔离。 另一个问题是,在我们的初始设计中,BAT 轨迹是相当长的多边形,为6英寸。  
我还附加了 Vregn 和 Vstat 的波形,以防它以任何方式帮助定义故障。
我希望任何故障排除提示或程序都能帮助我找到故障或修复故障。
感谢你能抽出时间。 我们非常感谢您的帮助。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱东,

    我将深入了解您发送的所有内容,并将返回给您。

    此致,
    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待听到您的声音,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱东,

    在 STAT 针闪烁的设置上,您可以说 Vin 已断开连接,Vbus 已连接到5V @ 3A。 您能否解释本例 Vin 上的设置?

    此致,

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,Vin 是 Vbus。 描述了三种操作模式,在第二种模式下,Vbus 断开连接,vsys 由 Vbat (电池)供电。

    提供的示波器波形描述了第三种操作模式下的 Vregn 和 Vstat:
    使用:
    VBUS:连接到5V @ 3A
    iBus:从4mA 到32mA I (间歇性)不等
    蓄电池:已连接@ 6.7伏
    Vsys:无负载
    CE:0V
    PG LED:开
    STAT LED:间歇性
    CE 被拉低,Ilim 被设置为3A (最大值),D+和 D-短接在一起,ICHGSET 为2.2A。

    当连接蓄电池(6.7V)且 Vbus 以5V @ 3A 的电压(带台式电源)时,如果 vsys 没有负载,PG 是稳定的,STAT 开始间歇性闪烁。 我想知道如何确定正在发生的故障类型,我应该查找哪些波形? 我们非常感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 REGN 波形不是应该的样子。  REGN 应非常接近与 Vbus 相同的值。  REGN 出错可能会导致故障,因为 TS 电池温度阈值是使用 REGN 的百分比来确定的:

     

    以下是导致 STAT 针脚闪烁的故障,TS 故障是其中之一。   

    修复 REGN 可能是解决此故障的方法。  有关如何确保所有跳线均已正确连接且设备设置正确的说明,请参阅 BQ25886主页 https://www.ti.com/product/BQ25886上的“技术文档”部分中的设置指南

    此致,

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。 似乎输入电流限制导致 Vbus 达到 Vbus OV 或 UVLO。 我们已将 Ilim 调整为1.5A,而 BQ25886现在的充电性能始终如一。 感谢您在确定故障和帮助解决我的问题方面的所有帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莱东,

    不用客气。 如果您的问题已解决,能否将此主题标记为已解决? 谢谢你。

    此致,

    查尔斯·哈恩