This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:外壳温度过高

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083196/bq25720-high-case-temperature

部件号:BQ25720
“线程: CSD”中讨论的其它部件

您好,

你好。 我有一位客户正在与 BQ25720合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

BQ25720中的能量消耗有哪些因素?

在我们的设计中,我们观察到了60°C 的外壳温度,我知道,考虑到外壳顶部的电阻为26.1°C/W,环境温度为20°C,这大约是1.5W 在本例中,我们插入了一个充电器并协商为12V 输入。 我们在模拟电压引脚上获得6V 电压。  

作为参考,我们只有开关和电感器的热量上升最小。 连接的电池为3芯电池组。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以测量效率并与数据表曲线进行比较,或者获取评估套件并检查演示板温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    这不是我的意思。 我在数据表中没有找到有关充电控制器内各种能耗路径的信息。 我知道 AVDD 系列由 VIN 或电池供电,但能耗是多少? 你有 ADC 和比较器,我看到它们可以关闭,但还有什么呢?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供零件内部的损失细目。 客户不需要此信息进行设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    客户在这里。

    不确定"损失细分"的含义。 我只是想了解零件如何消耗能量。 除了 ADC/比较器,还有什么会消耗电流的东西吗?  


    EVM 套件的预期温度上升应是多少?

    我本来不希望在设计中看到1.5W 的计算损耗,所以我只是想弄清楚损耗的来源。

    谢谢你,

    康斯坦丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要损失是开关 FET 的驱动损耗。 如果怀疑发生异常损耗,建议订购 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 EVM 进行了测试,它在40C 左右时看起来确实稳定,而我们的设计却上升到60°C 我尝试用参考设计的 CSD 替换 N-FET,但这并没有改变温度上升。 还有其他问题可以检查吗?

    谢谢你,

    康斯坦丁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与您的布局有关。