“线程: CSD”中讨论的其它部件
您好,
你好。 我有一位客户正在与 BQ25720合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。
BQ25720中的能量消耗有哪些因素?
在我们的设计中,我们观察到了60°C 的外壳温度,我知道,考虑到外壳顶部的电阻为26.1°C/W,环境温度为20°C,这大约是1.5W 在本例中,我们插入了一个充电器并协商为12V 输入。 我们在模拟电压引脚上获得6V 电压。
作为参考,我们只有开关和电感器的热量上升最小。 连接的电池为3芯电池组。
此致,
雷文森特