大家好,
设计 PFC/LLC 电源。 PFC 级控制器由 LLC 控制器的 RVCC 输出供电。 在启动期间,当 RVCC 打开时,BLK 引脚上的电压低于 BLKstop 阈值(PFC 刚刚启动)。
此时是否忽略了 BLKstop? 随着 PFC 启动,电压将上升到 BLKstart 以上,LLC 将开始切换。 这是否在 BLKstop 变为活动状态时发生?
斯图尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
设计 PFC/LLC 电源。 PFC 级控制器由 LLC 控制器的 RVCC 输出供电。 在启动期间,当 RVCC 打开时,BLK 引脚上的电压低于 BLKstop 阈值(PFC 刚刚启动)。
此时是否忽略了 BLKstop? 随着 PFC 启动,电压将上升到 BLKstart 以上,LLC 将开始切换。 这是否在 BLKstop 变为活动状态时发生?
斯图尔特
您好,Stuart,
你是对的。 一旦 LLC 控制器开始切换,BLKstop 将处于活动状态。
BLKstop 电压用于设置保持时间,即 PFC 关闭时。
BLKstart 和 BLKstop 正确设置了交流-直流转换器的开机顺序。
开机顺序:
通常,启动 PFC 和 LLC 更好。 这样,您就可以降低启动电流压力。 UCC25640x RVCC 是为此目的而设计的。 一旦提供了交流输入且 VCC 达到26V 电平,就会产生 RVCC 电压,以启动 PFC 控制器,从而提高 PFC 的功率。 一旦 PFC 升至高于 UCC25640x BLK 设置的水平,LLC DC-DC 就开始工作。 出于任何原因,如果 BLK 电压达到 BLKstop 以下,开关将停止。
如果您有任何其他问题,请告诉我。
此致
曼尼甘塔