This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086373/ucc256404-ucc256404

部件号:UCC256404

大家好,  

设计 PFC/LLC 电源。   PFC 级控制器由 LLC 控制器的 RVCC 输出供电。  在启动期间,当 RVCC 打开时,BLK 引脚上的电压低于 BLKstop 阈值(PFC 刚刚启动)。

此时是否忽略了 BLKstop?  随着 PFC 启动,电压将上升到 BLKstart 以上,LLC 将开始切换。  这是否在 BLKstop 变为活动状态时发生?

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    你是对的。 一旦 LLC 控制器开始切换,BLKstop 将处于活动状态。  

    BLKstop 电压用于设置保持时间,即 PFC 关闭时。

    BLKstart 和 BLKstop 正确设置了交流-直流转换器的开机顺序。  

    开机顺序:

    通常,启动 PFC 和 LLC 更好。 这样,您就可以降低启动电流压力。 UCC25640x RVCC 是为此目的而设计的。 一旦提供了交流输入且 VCC 达到26V 电平,就会产生 RVCC 电压,以启动 PFC 控制器,从而提高 PFC 的功率。 一旦 PFC 升至高于 UCC25640x BLK 设置的水平,LLC DC-DC 就开始工作。 出于任何原因,如果 BLK 电压达到 BLKstop 以下,开关将停止。

     如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,   

    感谢您提供信息。  另一个问题:

    UCC256404数据表设备比较表。   UCC256404A 列出了 BW OVP 模式-锁扣。  这是否意味着需要循环通电以从 OVP 事件中恢复?

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没错。

    此致

    曼尼甘塔