请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPSM53602 您好,
我正在尝试使用 TI 的 PSpice 模拟 TPSM53602电路。
这是我的回路:

我正在尝试从10V 到28V 进行直流扫描。 扫描工作正常,但输出电压始终很小(几个 NV 而不是3.3V)。

模拟设置:

我尝试了其他 分析类型和参数 但没有结果。
可能是什么问题?
谢谢你。
此致,
维克多·托洛萨纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.