This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53602:PSpice 型号无 VOUT

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083973/tpsm53602-pspice-model-no-vout

部件号:TPSM53602

您好,

我正在尝试使用 TI 的 PSpice 模拟 TPSM53602电路。

这是我的回路:

我正在尝试从10V 到28V 进行直流扫描。 扫描工作正常,但输出电压始终很小(几个 NV 而不是3.3V)。

模拟设置:

我尝试了其他 分析类型和参数 但没有结果。

可能是什么问题?

谢谢你。

此致,

维克多·托洛萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会先尝试用一个0伏到12伏的步进脉冲源(大约100毫秒)来更换输入电池。

    并进行瞬态仿真,看看是否有输出电压。

    然后,您可以使用斜接输入进行输入扫描。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将因为不活动而关闭此帖子

    谢谢