请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS24740 您好,专家,
客户需要检查 TPS24740的 HGate 和 BGate 功能。由于输出电流约为164A, 他们是否 可以支持 驱动4PCS MOSFET (NTMFS0D55N03CG/PSMNR51-25YLH )?
此致,
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.