This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:栅极驱动器功能

Guru**** 2591120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086260/tps24740-gate-driver-capability

部件号:TPS24740

您好,专家,

客户需要检查 TPS24740的 HGate 和 BGate 功能。由于输出电流约为164A, 他们是否 可以支持 驱动4PCS MOSFET (NTMFS0D55N03CG/PSMNR51-25YLH )?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您的帮助。 TPS24740可驱动4  NTMFS0D55N03CG/PSMNR51-25YLH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Avishek,

    您能否分享更多有关 如何评估热插拔设备的浇口驱动器功能的详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我将在星期一回到你的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek 您好,

    有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    与开关应用不同,在热插拔应用中,MOSFET 以受控方式打开,以将浪涌电流限制在安全水平。 因此,栅极驱动容量(以 十 μA 为单位)足以转动 MOSFET。 但是,关闭电流是一个重要参数。 控制器应具有足够的快速和持续下拉强度,以便在过电流和热短路事件期间关闭 MOSFET。   

    这些电流水平足以轻松关闭4个 MOSFET。