Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM36274 “线程”中讨论的其它部件:LP8556,
大家好,团队
只想看看几个问题。
1.以下 LED 步进量的含义是什么? 下图是什么意思?
2. 在下图中,为什么 doe 头部空间是逐步的? 这是否意味着净空余量调整具有最小分辨率?
此外,峰值为@~2mA,原因是什么?
3. LM36274是否具有“LED 短路”和“LED 开路”保护,与 LP8556类似?
巴西卢比
给定