This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:关于功能的几个问题

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556, LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086527/lm36274-several-questions-on-function

部件号:LM36274
“线程”中讨论的其它部件:LP8556

大家好,团队  

只想看看几个问题。  

1.以下 LED 步进量的含义是什么? 下图是什么意思?  

2. 在下图中,为什么 doe 头部空间是逐步的? 这是否意味着净空余量调整具有最小分辨率?  

   此外,峰值为@~2mA,原因是什么?  

3. LM36274是否具有“LED 短路”和“LED 开路”保护,与 LP8556类似?  

巴西卢比

给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我需要一些时间来确认第一季度和第二季度。

      据我所知,LM36274没有 LED 开路和短路保护。

      当我在第一季度和第二季度有一些更新时,我会再向你汇报。