This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:没有输入电源的升压调节器

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085933/lmr62014-boost-regulator-without-input-power-supply

部件号:LMR62014

大家好,在我们的产品中,我们有一个由 USB 端口供电的升压调节器,输出连接到电池供电的网络(请参阅接通的示意图)。

当 USB 端口断开时,我们会将输入设置为未通电,但 FB 引脚上有电压,开关引脚上有反向电流;这种情况对开关调节器有危险?

如果没有危险,也可以使用其他电脑控制器,或者需要注意数据表上显示的某些方面?

谢谢你  

最好的 Regads

斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 斯特凡诺,

    感谢您联系 E2E。 很抱歉我找不到所附的 sch,请您再分享一次吗? 谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好,随附原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 斯特凡诺,

    使用一个二极管与 蓄电池断开增压是可以的,LMR62014不会损坏,因为 高压侧二极管 会阻止反向电流。 因此电流不会在 SW 引脚中流动。 当然,FB 引脚上的电压会增加功率损耗并降低效率,但这也是安全的,因为大多数电流将流经 R2至 GND。  总效率将略低一些,但通常是可以接受的

    对于其他芯片,我们需要选择使用高侧二极管来防止反向电流的异步芯片,或者选择 具有真正关闭功能的同步芯片来防止反向电流。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,换句话说:我们没有阻塞二极管(如示意图所示),在这种配置中,FB 引脚中的反向电流不会损坏部件(这只是损失);它是否正确?

    始终在本示意图中不带阻塞二极管:开关引脚 D1之间的反向电流对 U1是否有危险?

    谢谢你  

    此致

    斯特凡诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Stefano,

    您所指的阻塞二极管是什么,D1或二极管高于 BAT? 升压转换器需要 D1, BAT 上方的二极管用于分离 升压输出和 BAT 电压,我认为这两个二极管 都是必要的。

    像我以前所依赖的那样,我认为大多数电流 将流经 R2至 GND,这是能量损失, 而由于 FB 引脚电阻更大,FB 引脚中的电流将很小。 但是,如果 FB 引脚中的电流过大,电流 也会损坏。

    如果我们能够确保反向电流不会流回 SW 引脚,这将是安全的。 如果存在 D1,由于 D1单向 电导率,电流将无法回流。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,您好,上一个原理图中没有显示“阻塞二极管”;所附原理图中也没有显示。 我有两种可能的解决方案。 A 或 Sol。 B,我最喜欢的解决方案是 sol.a,因为在 sol.B 中也有“阻塞二极管”D3的下落;我想知道 sol.a 是否对切换稳压器有危险。

    关于电路:

    -电阻串联到蓄电池,限制蓄电池中的充电电流,二极管 D2在放电过程中将此限位电阻短路  

    -在解决方案 A 中: 开关引脚中的电流是 D1 (100-200uA)的反向电流

    -在解决方案 A 中: FB 引脚中的电流受 R1和 R2 (100uA)限制

    -每个解决方案中都有 D1;如果 D1不存在,则升压将无法工作  ;-)

    你说:“如果 D1存在,由于 D1单向 传导,电流不能回流。”;记住 D1反向电流是不正确的

    此外,当 U1作为升压工作时,我们也有这种升压电流;但我们正在评估这种情况,因为没有5Vin 电压  

    我希望这一问题能得到妥善处理;如果不清楚,请告诉我

    最棒的雷加斯

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,附件:e2e.ti.com/.../3644.TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 斯特凡诺,

    对于应用电路中的 LMR62014安全,我认为解决方案 A 正常。  

    在解决方案 A 中: SW 引脚中的电流是 D1 (100-200uA)的反向电流:正如您所说,芯片工作时存在反向电流,小反向电流对芯片是安全的。 但对于某些芯片来说,有高侧 mos,当存在偏置输出电压时,从输出返回到芯片的电流将很大,这是危险的。  

    在解决方案 A: FB 引脚中的电流受 R1和 R2 (100uA)限制: 由于 R2中的电流将约为100uA,FB 中的电流也非常小。 如果 R1和 R2上的断电是可以接受的,这是正常的。

    因此,当输出电压不带输入时,我认为 LMr62014不会损坏。 如果还有其他问题,请注意。

    此致,