This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2483:TPS2483

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2483, BQ76930, BQ78350-R1A, BQ76942, BQ77915, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083751/tps2483-tps2483

部件号:TPS2483
线程中讨论的其他部件: BQ76930BQ78350-R1ABQ76942BQ77915BQ76200

我想将 TPS2483用于可插拔电池设计。 但是,尽管热插拔控制器将位于主板上,但热插拔控制器将需要支持电池充电功能。 因此,与蓄电池放电时相比,电流感应电压将为负。 热插拔控制器是否可以承受负电流感应电压? 如果是,如果电流过高,控制器是否可以关闭 FET? 如果此控制器不支持,您是否可以推荐支持此功能并允许 Vin < 30V 的热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    欢迎使用 E2E!

    VCC 和感测针脚之间的差压应限制在+/-0.3V 范围内。 我们的控制器都无法在返回路径中提供保护。 一种选择是使用电流感应放大器(INA 设备)并关闭 TPS2483  

    你能帮你提供更多的细节…… 蓄电池电压范围是多少? 反向电流需要哪些保护功能?

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    请求的详细信息的任何更新。 蓄电池电压范围是多少? 反向电流需要哪些保护功能?

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh:蓄电池电压最大为29.4V 我希望防止出现过电流的情况。 我想知道我是否可以依靠 bq76930燃油表来感测过流的充电电流状况,并通过关闭充电和放电 FET 来提供保护,而不是与电池导轨串联添加 IC。 尽管如此,我仍需要 bq76930才能自动重新启动。 我通过 TRM 搜索,无法找到 bq76930是否支持自动重启。 如果是这样,这将符合我的目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    感谢您提供详细信息。 我正在参加  bq76930 团队,就您的设计方法和 bq76930的问题发表评论。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,  

    BQ76930可能是您想要实现的目标的超额完成。 BQ76930需要一个主机控制器(微控制器或 BQ78350-R1A)来从故障情况中恢复。 我想知道 BQ77915是否更适合。 BQ76942非常灵活,但它也需要一个微控制器,或者您可以在生产线上对该设备的 OTP 进行编程,以在独立模式下运行。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matt:很抱歉回复太晚了。 我正在旅行,无法访问此电子邮件。 已经完成了电池组设计。 事实上,它使用 bq78350DBT。 这有帮助吗?  要完全打开,该设计使用 bq76200进行 FET 控制,使用 bq78930进行平衡和电流控制,最后使用 bg78350 DBT 进行接口控制。  关于自动恢复的评论?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    我理解。 让我看看我是否理解您要完成的任务。 您想在充电条件下过电流期间关闭两个 FET,方法是禁用 CHG 和 DSG FET (而不是只禁用 CHG FET)? BQ78350-R1A 的保护寄存器中有一个位可能有用([CC_DSG_Off])。

    通过自动重启,您是否意味着在情况消失时自动从过电流保护中恢复? BQ78350-R1A TRM 的表3.4显示了自动恢复的工作原理。 您是否在寻找不同的东西?

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特:基本上,我希望自动恢复。 在放弃并保持 FET 关闭之前,至少要尝试几次,直到微控制器干预。 让我看看表3.4。