请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2001D 您好,
我们的客户询问 TPS2001D 在 EN=Low 处是否损坏,是否有/没有特定的电源。
案例1:VIN=OFF (0V),EN=OFF (低:禁用),VOUT =5.5V
案例2:VIN=ON (例如 5V),EN=关闭(低:禁用),VOUT = 5.5V。
我认为,在 case-2中,大约10mA 的电流被空运至放电阻,但 case-1中没有电流。 因此,case-1是安全的,但 case-2是损坏的,但取决于电阻器电流容量。
如果 TPS2001DDGKR 在这两种情况下都将损坏,请帮助我们。
此致,