This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001D:EN =低时的反向电压保护

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085509/tps2001d-reverse-voltage-protection-at-en-low

部件号:TPS2001D

您好,

我们的客户询问 TPS2001D 在 EN=Low 处是否损坏,是否有/没有特定的电源。

案例1:VIN=OFF (0V),EN=OFF (低:禁用),VOUT =5.5V

案例2:VIN=ON (例如 5V),EN=关闭(低:禁用),VOUT = 5.5V。

我认为,在 case-2中,大约10mA 的电流被空运至放电阻,但 case-1中没有电流。 因此,case-1是安全的,但 case-2是损坏的,但取决于电阻器电流容量。

如果 TPS2001DDGKR 在这两种情况下都将损坏,请帮助我们。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种情况下都不会损坏设备。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    另一个问题。  

    在这两种情况下,声控发射装置是否存在任何从声控发射到 VIN 或 GND 的泄漏路径。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,因为这两种情况都已禁用。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。

    如果 TP2001DDGKR 在独立于 VIN 电源的情况下被禁用,我理解不会出现损坏和泄漏。

    此致,