“线程”中讨论的其它部件:BQ78350
尊敬的 TI 支持:
我们使用 BQ78350和 BQ7693006构建了原型。
n´t,我们意识到,BQ78350没有自动将 I2C 地址从0x08调整到0x18,这是不是吗? ´s 很难弄清楚,并非所有的 BQ769x 版本都与 BQ78350兼容!
我们采用了-6版(设计了电平换档器),因为零版在任何地方都无法从库存中获得。
是否可以获得具有此0x18 I2C 地址的固件?
此致,
阿希姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
我们使用 BQ78350和 BQ7693006构建了原型。
n´t,我们意识到,BQ78350没有自动将 I2C 地址从0x08调整到0x18,这是不是吗? ´s 很难弄清楚,并非所有的 BQ769x 版本都与 BQ78350兼容!
我们采用了-6版(设计了电平换档器),因为零版在任何地方都无法从库存中获得。
是否可以获得具有此0x18 I2C 地址的固件?
此致,
阿希姆
您好,Achim,
我同意我们可以在数据表中更清楚地说明这一点。 用户订购地址为0x18的设备的主要原因是,如果他们需要与系统中的多个设备通信,并且需要另一个唯一的地址,则需要使用该地址。 我意识到供应短缺正在导致一些意想不到的问题。
我向我们的营销团队查询,本周晚些时候,BQ7693001将在 TI.com 上上市。 如果您与 TI 销售人员合作,他们可能会帮助您订购 BQ7693000。
此致,
马特