This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:需要用于不同 I2C 地址的固件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086680/bq78350-r2-device-fw-firmware-for-different-i2c-address-needed

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350

尊敬的 TI 支持:

我们使用 BQ78350和 BQ7693006构建了原型。

n´t,我们意识到,BQ78350没有自动将 I2C 地址从0x08调整到0x18,这是不是吗? ´s 很难弄清楚,并非所有的 BQ769x 版本都与 BQ78350兼容!

我们采用了-6版(设计了电平换档器),因为零版在任何地方都无法从库存中获得。  

是否可以获得具有此0x18 I2C 地址的固件?

此致,

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Achim,

    BQ7693006的问题不是 I2C 地址(BQ78350将自动适应使用0x18)。 问题在于 LDO 电压-对于 BQ78350的 VCC 引脚,3.3V 电压过高。 您需要使用具有正确2.5V LDO 电压的型号。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    但这意味着,在与 I2C ist 的电平转换器之间使用 LDO 应该起作用?

    此致,

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Achim,

    我的第一个回复弄错了。 BQ78350预期 I2C 地址为0x08,因此它与0x18地址设备不兼容。 无法为此更改固件。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    这真的很糟糕,因为这是唯一一个可用的! ‘ll 我们找不到解决此问题的方法,我们就会放弃一个项目:-)

    请您注意没有解决方案…。  

    TI 应该在数据表中明确说明此问题!!! 这是我第一次对 TI 感到失望! 自多年以来,我们在系列生产中使用了如此多的 BQ 产品…。

    此致,

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Achim,

    我同意我们可以在数据表中更清楚地说明这一点。 用户订购地址为0x18的设备的主要原因是,如果他们需要与系统中的多个设备通信,并且需要另一个唯一的地址,则需要使用该地址。 我意识到供应短缺正在导致一些意想不到的问题。

    我向我们的营销团队查询,本周晚些时候,BQ7693001将在 TI.com 上上市。 如果您与 TI 销售人员合作,他们可能会帮助您订购 BQ7693000。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    是的,这将是其他客户澄清这一点的好地方!

    ´s,-01将很快推出,但请考虑我们已经构建了样机,库存中有180 -06个零件。 在 BQ78350中使用 I2C 地址非常有帮助!  

    此致,

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Achim,

    BQ78350更新不是很简单,必须经过完全验证测试。 固件修改非常罕见,需要资源和时间。

    此致,

    马特