“线程”中讨论的其它部件:LMR33620
您好,团队,客户有以下问题:
我们已使用 LMR33620A-Q1 (LMR33620AQ5RNXRQ1)计算出降压 DCDC 设计的最小输出波纹电压。
根据我们最坏的情况计算,我们的输出电压波纹在0.19 mV 到4.0 mV 之间。
我有两个问题:
- a)我们的随附计算是否正确?
- B) LMR33620A 是否需要最小输出电压波纹,我们不应低于该波纹?
在计算中,我们使用了数据表中的等量:

使用以下参数:
∆Ω IL: 0.36 (最小值)/ 0.73 (典型值)/ 1.69 (最大值)[AP-p]电感器波纹电流
FSW: 340 (最小)/ 400 (典型值)/ 460 (最大值)[kHz]
µF 4.7µF µF:169 (最小)/ 340 (典型值)/ 507 (最大值)[μ L](2x μ L/ X7R / 16V 平行于1x 330 μ L 低 ESR 电解质盖)
ESR: 预期为0,因为多个陶瓷盖与一个电解盖平行使用
因此,我们可以:
VR: 0.19 (最小值)/ 0.67 (典型值)/ 4 (最大值)[mV]
非常感谢
约瑟夫