This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620AP-Q1:输出波纹电压的计算

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087544/lmr33620ap-q1-calculation-of-output-ripple-voltage

部件号:LMR33620AP-Q1
“线程”中讨论的其它部件:LMR33620

您好,团队,客户有以下问题:

我们已使用 LMR33620A-Q1 (LMR33620AQ5RNXRQ1)计算出降压 DCDC 设计的最小输出波纹电压。
根据我们最坏的情况计算,我们的输出电压波纹在0.19 mV 到4.0 mV 之间。

 我有两个问题:

  1. a)我们的随附计算是否正确?
  2. B) LMR33620A 是否需要最小输出电压波纹,我们不应低于该波纹?

在计算中,我们使用了数据表中的等量:

使用以下参数:

∆Ω IL:     0.36 (最小值)/ 0.73 (典型值)/ 1.69 (最大值)[AP-p]电感器波纹电流
FSW:     340 (最小)/ 400 (典型值)/ 460 (最大值)[kHz]
   µF 4.7µF µF:169 (最小)/ 340 (典型值)/ 507 (最大值)[μ L](2x μ L/ X7R / 16V 平行于1x 330 μ L 低 ESR 电解质盖)
ESR:   预期为0,因为多个陶瓷盖与一个电解盖平行使用

因此,我们可以:

VR:       0.19 (最小值)/ 0.67 (典型值)/ 4 (最大值)[mV]

 

 非常感谢

约瑟夫