This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:如果需要 TPS54302 C6或 C8的正向馈电电容器?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085995/tps54302-if-the-feed-forward-capacitor-of-tps54302-c6-or-c8-is-necessary

部件号:TPS54302

TI 合作伙伴:

          请帮助确保 TPS54302正向电容器 C6或以下推荐表是必要的?

          在我的情况下,我会使用 TPS54302,因为24V 降下至5V,并且电路中没有添加馈电正向电容器 C6, 并且 VFB 电路仅具有 R1:0欧姆,R2:100欧姆,R3 13.3K 欧姆。

         电路是否正常工作? 是否存在任何潜在风险?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它不仅取决于反馈电阻器,还取决于电感器和输出盖 ,以确定 降压转换器是否工作正常。

    C6用于根据需要调整反馈循环,这是不必要的。 R1用于测试波德图, 但转换器还不需要稳定工作。 R2和 R3的值正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马哈里,

              感谢你的回复。

              在我的另一种情况下,24V 降至3.3V,以提供3.3V 作为 DSP 和 FPGA 的电源。

              电路如下,电感器大约为15uH~10uH,Cout 大约为50uF。Howve,电路中没有馈送前盖 C6。在这种情况下,您能帮助我确保如果需要 C6馈送前盖吗? 非常感谢!

          

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      原理图中没有问题。 如您所知,电感器和电容的值会影响波德图,从而 进一步影响 转换的选项创建 。数据表中的建议值已经过我们的验证。  

     我建议 您为 C6预留一个点 ,以备您需要 调整  环。 DSP 或 MCU 通常需要更高的动态特性。     您可以参考正向反馈保护的作用链接,它可以配置环路带宽以调整转换器的动态功能。如果您不最终使用,则可以使用“NC‘”。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca058/zhca058.pdf?ts=1647574014944&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN%2526searchTerm%253D%25E5%2589%258D%25E9%25A6%2588%25E7%2594%25B5%25E5%25AE%25B9%2526nr%253D167

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里:

           谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴能为你提供帮助,所以我认为问题已经解决,所以我将结束这个帖子。 谢谢!