This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355DQPR:附加"CD"硅芯片上的标记

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086290/tps53355-tps53355dqpr-additional-cd-marking-on-the-silicon-die

部件号:TPS53355

您好,我们的客户有一些降压转换器 TPS53355DQPR 的样品部件,并进行了除膜,他们发现在 DC 2121和 DC 2149部件之间的压模标记上该部件略有不同。   

详情如下:

DC 2121.

DC 2146,硅芯片边角上有附加的 CD 标记(如您所能,除附加的“CD”标记外,大多数标记与相同)

客户以前从未遇到过这种情况, 并想知道“CD”是否有任何特殊含义,或者是否有代表特定晶片制造站点的可能性?  

此外,硅标记的差异是否会影响组件的任何功能或可靠性?

如果可能的话,请提前为您提供帮助,并感谢您的参与!

此致,

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们现在正在检查这些部件日期代码和 IDE 标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53355转换器包含多个芯片,您能否澄清客户看到“CD”标记的芯片上的哪些芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,彼得,另一个“CD”标记是在刀版3上。

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米兰达,

    Peter 将检查并在更新后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢米兰达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miranda J,  

    很抱歉延迟回复...我只是想告诉你,团队仍在为你获取此信息。 我们将在收到回复后立即更新。  

    感谢您的耐心等待。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米兰达,

    “CD”标记代表不同的制造地点。 但是,设备的功能或可靠性不会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Tomoya! 将传递信息。 感谢你的帮助。  

    米兰达