您好,我们的客户有一些降压转换器 TPS53355DQPR 的样品部件,并进行了除膜,他们发现在 DC 2121和 DC 2149部件之间的压模标记上该部件略有不同。
详情如下:
DC 2121.
DC 2146,硅芯片边角上有附加的 CD 标记(如您所能,除附加的“CD”标记外,大多数标记与相同)
客户以前从未遇到过这种情况, 并想知道“CD”是否有任何特殊含义,或者是否有代表特定晶片制造站点的可能性?
此外,硅标记的差异是否会影响组件的任何功能或可靠性?
如果可能的话,请提前为您提供帮助,并感谢您的参与!
此致,
米兰达