“线程:TPS22918”中讨论的其它部件
我在这里继续讨论 我上一个话题 ,因为它已经被锁定了。
我有新的主板,现在占用空间是正确的。 我在这里重新发布计划:

看门狗的设置如下:
- SET0 = 1 (5 V)
- 未安装 CWD
- Set1由微控制器驱动:初始设置为0,然后提升为1 (3.3 V)。
我预期当 SET1 =0时,看门狗被禁用,当 SET1 =1时,它被启用,有效的刷新窗口在920到1360 ms 之间。
但是,它会发生以下情况。 将 SET1提升至1后,除非将 SET1再次降低至0 (WDI 高时,请参阅下文),否则 WDI 引脚的刷新信号可以在不触发 WDO 输出的情况下降低至4 s:

此外,如果使用相同的 WDI 模式,并且在 WDI 较低时将 SET1降低为0,则不会触发 WDO:

这两起事件对我来说都是意料之外的。
谢谢