This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850的电压监控器,手动复位和监控器(续)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084510/tps3850-voltage-monitor-manual-reset-and-watchdog-by-tps3850-continued

部件号:TPS3850
“线程:TPS22918”中讨论的其它部件

我在这里继续讨论 我上一个话题 ,因为它已经被锁定了。

我有新的主板,现在占用空间是正确的。 我在这里重新发布计划:

看门狗的设置如下:

  • SET0 = 1 (5 V)
  • 未安装 CWD
  • Set1由微控制器驱动:初始设置为0,然后提升为1 (3.3 V)。

我预期当 SET1 =0时,看门狗被禁用,当 SET1 =1时,它被启用,有效的刷新窗口在920到1360 ms 之间。

但是,它会发生以下情况。 将 SET1提升至1后,除非将 SET1再次降低至0 (WDI 高时,请参阅下文),否则 WDI 引脚的刷新信号可以在不触发 WDO 输出的情况下降低至4 s:

此外,如果使用相同的 WDI 模式,并且在 WDI 较低时将 SET1降低为0,则不会触发 WDO:

这两起事件对我来说都是意料之外的。

任何评论或建议(特别是杰克·F 的建议)都是非常感谢的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 WDO net 连接到 TPS22918的 EN 引脚可能很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Francesco,

    感谢您的咨询,我目前正在研究这一问题,请给几天时间进行测试。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Francesco,

    很抱歉我方面耽误了时间,我还在研究这件事。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西:

    感谢您的更新。

    在我看来,我正在研究所有与 TPS3580相关的论坛帖子,但迄今为止,我没有发现任何意外或类似的事情。 我还在接触 TI 的 Psice,以模拟我的电路。

    我一直在等消息

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Francesco,

    感谢您的耐心等待,对于自 SET1设置为0后出现的第二个案例,禁用 WD,无论 WDI 状态如何,WDO 都不会触发。  

    信号1是频率扫描为250MHz 至1Hz 的 WDI 信号,信号2是 WDO。 这与 SET1=1一致。 通过此扫描,4秒标记上的坠落离开有效窗口的一侧,导致 WDO 触发。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西:

    最后,我发现5V_In 导轨出现一些故障,触发感应输入,从而启用了 WDO。

    现在,主板按预期工作。

    感谢您的支持