This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:TLV70233外置引脚的内部下拉电阻

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086668/tlv702-q1-tlv70233-internal-pull-down-resistance-of-out-pin

部件号:TLV702-Q1

各位专家:

我的客户使用 TLV70233-Q1将5V 传输到3.3V,EN 引脚由 GPIO 控制,默认下拉列表。 当 EN 为低时,输出引脚从3.3V 向下拉至2.6V。 支持需求是:

1.您能否提供有关此案例的一些调试方法?

2.您能帮您检查输出引脚的内部下拉电阻是多少?

感谢您的回复,并期待您的回复。

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀,

              您能否提供一个示意图,显示如何按照负载电流,输入和输出电流上限值连接设备? 此外,您能否为我提供一份范围图,其中显示了 VIN,VEN,VOUT 和 IOUT? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    我的客户确信压降是由其他 IC 电流回流造成的。 我们的 LDO 输出电压降至2.6,而其他制造商的 LDO 降至0.7V。 因此,我的客户希望知道输出引脚的内部下拉电阻的差异是否会导致压降差。

    因此,您可以帮助提供输出引脚的内部下拉电阻。 谢谢。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀,

               TLV702-Q1器件在输出引脚处没有有效的放电/下拉电阻。  

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,

    谢谢。 我会与客户核实。

    此致,

    贾斯珀