请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV702-Q1 各位专家:
我的客户使用 TLV70233-Q1将5V 传输到3.3V,EN 引脚由 GPIO 控制,默认下拉列表。 当 EN 为低时,输出引脚从3.3V 向下拉至2.6V。 支持需求是:
1.您能否提供有关此案例的一些调试方法?
2.您能帮您检查输出引脚的内部下拉电阻是多少?
感谢您的回复,并期待您的回复。
此致,
贾斯珀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.