请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76952 您好,
我正在测试 BQ76952的芯片,
我正在使用外部 BJT 进行平衡,我使用电阻器模拟电池单元。
从我们的测试中可以看出,VC1电压始终处于预期电压的~33%。
我猜 VC1正在进行平衡。

当芯片未通电/未使用程序闪烁时,电压正确。
只有在芯片通电且电压下降时才会发生这种情况。 在程序中 ,平衡被禁用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.