This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VC1电压骤降

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087409/bq76952-vc1-voltage-dip

部件号:BQ76952

您好,  

我正在测试 BQ76952的芯片,  

我正在使用外部 BJT 进行平衡,我使用电阻器模拟电池单元。  

从我们的测试中可以看出,VC1电压始终处于预期电压的~33%。  

我猜 VC1正在进行平衡。  

当芯片未通电/未使用程序闪烁时,电压正确。  
只有在芯片通电且电压下降时才会发生这种情况。 在程序中 ,平衡被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    平衡电路看起来正确。 我注意到您的 REG18电容器的值错误-这需要为2.2uF。 此外,您是否已将 BATT 连接到 VSS?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    在 REG18电容器上注明。  

    否,我没有连接到 VSS 的 BATT。  将在中添加该内容。  

    我们注意到,如果我们关闭了3.3V-REG1和5V-REG2,电池电压读数是正常的。  

    输出电流是否过高,导致 VC1上的芯片平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有趣的发现。 REG1或 REG2图纸是否超过最大45mA? 您是否在任何地方都连接了 BAT+和 Cell16?

    启用 REG1和 REG2时,最好测量 Regin 和 BAT 针脚。

    REG18电容器也可能是问题所在。 我不确定如果不使用正确的值会发生什么情况,但这是一个非常重要的内部调节器。

    此致,

    马特