This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:关于设置 LP8733-Q1的输出电压

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733, AWR1843, LP8733-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085796/lp8733-about-setting-the-output-voltage-of-lp8733-q1

部件号:LP8733
线程中讨论的其他部件: AWR1843

嗨,我使用 AWR1843作为 MCU,并设置 LP8733。
(参见附件中的图1)

此时,我在寄存器中设置了所需的电压,但如何更改寄存器设置?
(我可以用 SDK 编写吗?)

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    我看不到附件,但您可以使用 BUCK0_VSET,BUCK1_VSET,LDO0_VSET 和 LDO1_VSET 寄存器位调节 LP8733的输出电压。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您回答问题。

    如何配置寄存器位是否有手册等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    我们有 LP8733的配置指南,可在此处获得帮助。 https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf 

    但是,如果您需要 AWR 通信方面的帮助,我们的雷达团队可以为您提供帮助。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请问如何让 AWR1843将寄存器位写入 LP873347RHDT?

    我还会在设备部件号的 AWR1843论坛上提出这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    Aayush,你能帮你解决 AWR 问题吗?

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    您可以在<SDK>/packages /ti/drivers/i2c/test 中使用 I2C 测试包。 驱动程序测试包在  I2C_CONTROL 中将 I2C 设置为环回模式。 您可以改为将其设置为 I2C_CMD_ADDR_MODE,然后使用带有 I2C_TRANSFER 的适当事务向 PMIC 读/写数据。

    您必须查看 PMIC 的数据表或 TRM 以了解应使用 I2C 事务的详细信息。

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您回答问题。

    已理解。
    您需要参阅<SDK>/ packages / ti / drivers / i2c / test>才能写入寄存器。
    我会立即检查。

    >您需要查看 PMIC 的数据表或 TRM >以了解应使用哪些 I2C 事务的详细信息。

    它正在编写一个程序,如 LP873347。
    明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。

    >您可以改为将其设置为 I2C_CMD_ADDR_MODE,然后使用>与 I2C_TRANSFER 进行的适当事务来读取/写入 PMIC 中的数据。

    这笔交易是什么意思?
    数据表的哪个部分是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    您可以查看 I2C 通信上的 LP8733-Q1数据表第38页,从第41页开始,有寄存器映射来检查要写入的寄存器/数据。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。

    Tomi 教我什么
    它是一个名为 I2C_CONTROL (i2cHandle,I2C_CMD_RELoopback,(void *)和 arg)的模块。

    将 I2C_CMD_RELoopback 更改为 I2C_CMD_ADDR_MODE

    (void *)& arg 在 LP873347RHDT 中更改为要更改的地址。

    例如,如果要启动 LP873347,请在数据表7.7中将其设置为地址的0x00。

    在这种情况下,用 I2C_CONTROL 设置电压等是否可以设置相同的其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    例如,如果要更改 Buck0输出电压,您需要将新数据写入地址0x06 (BUCK0_VOUT 寄存器)。 LP873347的设备地址为0x60 (7位)。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomi

    感谢您回答这个问题。

    将注册地址放在参数&参数中是否可以?

    此外,您能否告诉我如何为该地址中的每个位设置表值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    Aayush 也许能够更好地告诉我们如何在代码中设置参数。  

    有关每个位的详细信息,请参见 LP8733数据表。  

    您还可以使用 LP8733 EVM GUI 来帮助设置寄存器(即使没有 EVM,也可以使用它)。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢。

    请告诉我如何在没有 EVM 的情况下设置寄存器。

    对于该代码,请输入 Aayush 告诉我们的模块所需的注册地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    例如,如果要将 BUCK0电压设置为0.7V,则需要写入:  

    地址:0x06,数据:0x14。 设备地址为0x60 (7位)。  

    您需要遵循的数据表上的寄存器设置说明,并计算所需电压的寄存器值。

    您也可以使用 EVM GUI 工具-直接寄存器访问来计算每个电压的寄存器值。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomi

    好的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP8733的设备地址是0x60。(不是吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正确