This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS65086401和直流-直流转换器(TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ)的所有 Bucks 和 Load 开关的斜坡时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086663/tps650864-ramp-time-of-all-the-bucks-and-load-switch-of-tps65086401-and-dc-dc-converters-tps543b20rvf-and-tps566238prq

部件号:TPS650864
“线程”中讨论的其它部件:Tida-01393

您好,

我们正在使用 TPS65086401和直流-直流转换 器 TPS543B20RVF (12VDC 至0.85V DC)和 TPS566238PRQ (5VDC 至0.9V 电源)来为我们的 Xilinx FPGA XCZU11EG-2FFVC1760I 供电,该产品的斜坡时间需要200 µs 至40 MS。 PMIC TPS65086401中使用的 Bucks 的详细信息如下:-

1)降压1 (输出:1.8V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)

2)降压2 (输出:0.85V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)

3)降压3 (输出:0.85V,输入(PVIN3):5V 直流)

4)降压4 (输出:3.3V),输入(PVIN4):5V 直流)

5)降压5 (输出:3.3V),输入(PVIN5):5V 直流)

6)降压6 (输出:1.2V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)

7) SWB1和 SWB2 (1.8V),来自 Buck1的输入

请在 TPS65086401,TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ 中共享输出电源的最小和最大斜坡时间。  上面提到了所有直流-直流转换器和 PMIC 使用的输出电源。 另外,让我们知道如何更改/修改 这些直流-直流转换器(TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ)和 PMIC (TPS65086401)的斜坡时间?

此致

桑托什·克尔 辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    感谢您使用 E2E。 我们将了解上述消息中的信息,并在未来两个工作日内提供更新。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Santosh,

    对于 PMIC (TPS65086401),上升是内部参考的,不是用户可编程的。  滑轨具有固定回转速率,但编程的步长对其有影响。 此信息 也在之前的 E2E (E2E-1/E2E-2/E2E-3)上共享  。 您可以使用规范中的典型表以及来自 TIDA-01393的测试报告作为参考。 对于其他 IC (TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ),它们由 TI 的不同团队所有,因此我建议提交单独的 E2E,以便将它们分配给正确的团队。  

    来自数据表: 链接

    从 TIDA-01393的测试报告中: 链接

    谢谢,

    Brenda