Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01393
“线程”中讨论的其它部件:Tida-01393
您好,
我们正在使用 TPS65086401和直流-直流转换 器 TPS543B20RVF (12VDC 至0.85V DC)和 TPS566238PRQ (5VDC 至0.9V 电源)来为我们的 Xilinx FPGA XCZU11EG-2FFVC1760I 供电,该产品的斜坡时间需要200 µs 至40 MS。 PMIC TPS65086401中使用的 Bucks 的详细信息如下:-
1)降压1 (输出:1.8V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)
2)降压2 (输出:0.85V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)
3)降压3 (输出:0.85V,输入(PVIN3):5V 直流)
4)降压4 (输出:3.3V),输入(PVIN4):5V 直流)
5)降压5 (输出:3.3V),输入(PVIN5):5V 直流)
6)降压6 (输出:1.2V,使用来自12VDC 电源的外部 MOSFET)
7) SWB1和 SWB2 (1.8V),来自 Buck1的输入
请在 TPS65086401,TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ 中共享输出电源的最小和最大斜坡时间。 上面提到了所有直流-直流转换器和 PMIC 使用的输出电源。 另外,让我们知道如何更改/修改 这些直流-直流转换器(TPS543B20RVF 和 TPS566238PRQ)和 PMIC (TPS65086401)的斜坡时间?
此致
桑托什·克尔 辛格