尊敬的 TI:
IEEE PoE 标准具有检测过程和向 PD IC 输出2.7V ~ 10.1V 以处理检测算法。
如您所知,DET 引脚前面有桥接二极管,它有一些压降。
检测处理的最低可接受 VDD 是多少?
它是否与下面的数据表类似1.6V?

此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
检测电压由 PSE 驱动。 因此,PD 无法控制实际电压。
如果 VDD_VSS 电压低于 VCL_ON,则零件处于检测模式。 它假定没有通电,并且部件正在等待 PSE 检测信号。
我可以告诉大家,我们已经测试了二极管电桥,FET 电桥和混合器,它们都使用这两种电流。 在所有情况下,这些电压都不会影响探测电压,它们实际上会影响探测阻抗 ,这是我们改变它的方式。
如果您使用二极管整流器,通常建议电阻为24.9K 欧姆。 如果您使用的是 FET 桥,我们建议您提高一些,比如25.5K。
如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致,
迈克尔·P.
应用工程师
德州仪器(TI)