This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:过程检测的最小电压

Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087768/tps23753-minimum-voltage-to-process-detection

部件号:TPS23753

尊敬的 TI:

IEEE PoE 标准具有检测过程和向 PD IC 输出2.7V ~ 10.1V 以处理检测算法。

如您所知,DET 引脚前面有桥接二极管,它有一些压降。

检测处理的最低可接受 VDD 是多少?  

它是否与下面的数据表类似1.6V?  

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    检测电压由 PSE 驱动。 因此,PD 无法控制实际电压。  

    如果 VDD_VSS 电压低于 VCL_ON,则零件处于检测模式。 它假定没有通电,并且部件正在等待 PSE 检测信号。

    我可以告诉大家,我们已经测试了二极管电桥,FET 电桥和混合器,它们都使用这两种电流。 在所有情况下,这些电压都不会影响探测电压,它们实际上会影响探测阻抗 ,这是我们改变它的方式。  

    如果您使用二极管整流器,通常建议电阻为24.9K 欧姆。 如果您使用的是 FET 桥,我们建议您提高一些,比如25.5K。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Micheal Pahl

    感谢你的回复。

    我从以下数据表中发现阈值电压为1.4伏。

    如果 VDD-VSS 电压小于1.4V,TPS23753无法处理检测事件?  

    此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    如果 VDD_VSS 电压低于 VCL_ON,则零件处于检测模式。 它假定没有通电,并且部件正在等待 PSE 检测信号。  

    PSE 是需要处理检测的部分,而不是 PD。  

     

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)