This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:SOH 参数返回100。 它不会因电池使用时间而降低 n'

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ24295, BQ27531-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085521/bq27531-g1-soh-parameter-returns-100-it-doesn-t-degrade-with-respect-to-age-of-battery

部件号:BQ27531-G1
“线程”中讨论的其它部件:BQ24295,GPCCHEM

我们正在使用 BQ27531-G1量表和 BQ24295充电器 IC 来充电锂离子(2600 mAh)电池。

面临与健康状况登记值有关的问题。  我们为800多个循环计数器运行电池。  电池的健康状态保持在100。 与 CycleCount 相关,它不会降级。 SOH 值应随电池寿命/周期计数的增加而减小。

它不会因电池的使用寿命而降低。 在开始时,我们能够以1300 mA 的负载为蓄电池放电。 但现在它无法输出500 mA 负载。 目前,我们正在以200 mA 负载运行,电池完成800多个周期。 在这一期间,SOH 值保持在100。 这不会有辱人格。

让我们了解 SOH 参数在电池使用时间方面的行为。

任何设置都需要执行才能使 SOH 正常工作。

此致,

斯巴西什·帕塔奈克

sibasish.pattanaik@ametek.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sibasish,

    看起来 IT enable 命令从未发送到量表。 您是否使用了 GPCCHEM 工具并匹配化学品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sirish,

    它的 enable 命令是在创建 Golden 文件时在学习周期开始时发送的。 在 golden 文件中,IT enable 设置正确。  

    此致,

    斯巴西什·帕塔奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sibasish,

    如果您向我发送了 GG.csv 文件,我可以查看这些设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    我已附上日志供您参考。 如果你对此有任何发现,请告诉我。

    此致,

    Pattanaike2e.ti.com/.../Log_5F00_BQ27531_2D00_BQ24295.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以附加 GG.csv 文件? 这是从数据存储器选项卡导出的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Aged_5F00_Battery.gg.csv

    您好,Shirish,

    我已附上 GG 文件供您参考。 如果您需要其他数据,请告诉我。

    此致,

    斯巴西什·帕塔奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sibasish,

    假设这是由电池老化产生的:此文件中的更新状态为2,因此看起来它未正确启用。 我建议您对金色图像进行编程,并执行正常的学习周期,以查看更新状态是否发生变化。 这将有助于了解金色图像是否正常,或者是否需要调整用例设置。 我会在不同的包装上执行此操作(即使是新的也可以)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    是的,gg 文件来自老化的电池。 在学习周期结束时(根据 SLUA902),更新状态应更改为2以标记学习周期成功。 IT 启用寄存器为01,表示它处于启用状态。  

    在对 Golden 文件进行编程并将“更新状态”设置为“0”后,我执行了正常的学习周期。 学习周期结束后,更新状态更改为“02”。 我也是在不同的包装上这样做的。

    此致,

    斯巴西什·帕塔奈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西巴西什,

    我会比较老化电池中的 GG.CSV 文件和您现在使用的文件。

    另一个注意事项:SOH 值是指定电流的模拟(默认值为-400mA)。 它可能有助于了解报告内容。 寄存器0x29为 SOH 状态。 您可以从老化的电池中读取此信息吗?

    TRM 第2.21节 StateofHealth():0x28和0x29提供了有关其含义的详细信息。

     该电池报告的 FCC 容量大于设计容量。 在800个循环中,这是不正常的,除非设计容量指定不正确。 您是否检查过电池在端接电压之前能够从充满电状态中获得多少 mAh?