“线程”中讨论的其它部件:BQ24295,GPCCHEM
我们正在使用 BQ27531-G1量表和 BQ24295充电器 IC 来充电锂离子(2600 mAh)电池。
面临与健康状况登记值有关的问题。 我们为800多个循环计数器运行电池。 电池的健康状态保持在100。 与 CycleCount 相关,它不会降级。 SOH 值应随电池寿命/周期计数的增加而减小。
它不会因电池的使用寿命而降低。 在开始时,我们能够以1300 mA 的负载为蓄电池放电。 但现在它无法输出500 mA 负载。 目前,我们正在以200 mA 负载运行,电池完成800多个周期。 在这一期间,SOH 值保持在100。 这不会有辱人格。
让我们了解 SOH 参数在电池使用时间方面的行为。
任何设置都需要执行才能使 SOH 正常工作。
此致,
斯巴西什·帕塔奈克
sibasish.pattanaik@ametek.com