请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.557万 各位专家,您好!
你好。
CX 使用BQ2.557万芯片进行射频收获。 当将其与自制整流器关联时,对其效率感到满意。我的负载消耗约50 NW,他们的问题是负载具有300 mV输入电压限制。 在芯片的数据表中,使用EVM时,它们可获得的较低输出为1.8 V
您能否提供 300 mV此电压的解决方案? TI似乎没有降压选项,您可以确认吗? 是否建议在不降低效率的情况下将电压降低至300mV?
谢谢!
此致,
Archie A.(Archie A.