This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.557万:如何将VOUT转换为300mV?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089247/bq25570-how-to-convert-vout-to-300mv

部件号:BQ2.557万

各位专家,您好!

你好。

CX 使用BQ2.557万芯片进行射频收获。  当将其与自制整流器关联时,对其效率感到满意。我的负载消耗约50 NW,他们的问题是负载具有300 mV输入电压限制。 在芯片的数据表中,使用EVM时,它们可获得的较低输出为1.8 V

您能否提供 300 mV此电压的解决方案? TI似乎没有降压选项,您可以确认吗? 是否建议在不降低效率的情况下将电压降低至300mV?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    最低VOUT电压为1.25V。  我没有直流/直流转换器可以将其降低到300mV。

    此致,

    Jeff