This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8.7702万-Q1:LP8.7702万K产品在高温老化期间出现故障

Guru**** 2536980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089311/lp87702-q1-lp87702k-product-fails-during-high-temperature-aging

部件号:LP8.7702万-Q1

大家好,

当客户对50种雷达产品进行老化测试时,发现当环境温度升高至约79度时,雷达样本将重新启动。 在分析了样品后,判定重新启动现象是由于PMIC-LP8.7702万K高温下1.8V电压轨的电压诊断导致PG0被拉低,样品重新启动。 他们检查了1.8V输出电压的输出在高温和低温条件下是否稳定, 并进行了ABA测试 以进行验证。 PMIC仍可在其它PCB上重现该问题,
所附图片是1.8V电源轨和NRST在79度恒温器中的性能,供您参考。 请帮助调查故障原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie:

    PG0监控Vana,VMON1,VMON2和BOOST,因此其中一个不在监控窗口内,可能值得使用示波器进行探测。 您能否提供示意图?

    当PG0变低时,AWR是否发出啁啾声?

    巴西,

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuli:

    感谢您的反馈! 以下是一些信息供进一步研究

    原理图如下所示:

    上图显示了电 阻器R14,R64,R60, R61未弹起的样本,NRST在 高温(达到79度)下会变低 ;  

    如果客户仅拆下R53,NRST将保持高位;

    客户正在使用LP8.7702万K的默认配置,未在其应用程序中更改任何配置;

    确认1.8V输出电压在高温和正常温度下保持不变;

    在交叉验证中出现的PMIC现象;

    UPN  

     直流

     OSJ311A1Z2.134亿

     2124.

     

    希望这些信息能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息: 如果客户移除PG0端口上的电阻R53,当 PG0变低时AWR发出啁啾声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到对话在电子邮件中继续进行,因此我将结束此主题。