大家好,
当客户对50种雷达产品进行老化测试时,发现当环境温度升高至约79度时,雷达样本将重新启动。 在分析了样品后,判定重新启动现象是由于PMIC-LP8.7702万K高温下1.8V电压轨的电压诊断导致PG0被拉低,样品重新启动。 他们检查了1.8V输出电压的输出在高温和低温条件下是否稳定, 并进行了ABA测试 以进行验证。 PMIC仍可在其它PCB上重现该问题,
所附图片是1.8V电源轨和NRST在79度恒温器中的性能,供您参考。 请帮助调查故障原因,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
当客户对50种雷达产品进行老化测试时,发现当环境温度升高至约79度时,雷达样本将重新启动。 在分析了样品后,判定重新启动现象是由于PMIC-LP8.7702万K高温下1.8V电压轨的电压诊断导致PG0被拉低,样品重新启动。 他们检查了1.8V输出电压的输出在高温和低温条件下是否稳定, 并进行了ABA测试 以进行验证。 PMIC仍可在其它PCB上重现该问题,
所附图片是1.8V电源轨和NRST在79度恒温器中的性能,供您参考。 请帮助调查故障原因,谢谢!

您好,Samuli:
感谢您的反馈! 以下是一些信息供进一步研究
原理图如下所示:

上图显示了电 阻器R14,R64,R60, R61未弹起的样本,NRST在 高温(达到79度)下会变低 ;
如果客户仅拆下R53,NRST将保持高位;
客户正在使用LP8.7702万K的默认配置,未在其应用程序中更改任何配置;
确认1.8V输出电压在高温和正常温度下保持不变;
在交叉验证中出现的PMIC现象;
|
UPN |
直流 |
|
OSJ311A1Z2.134亿 |
2124. |
希望这些信息能有所帮助。