请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.5947万 大家好,
TPS2.5947万符合UL2367/IEC62368-1标准6.2368万标准,但我想确认我了解该标准的电流限制设置。
ITIMER可设置为允许TPS2.5947万上的瞬态峰值电流,但该标准似乎要求电流保持在15VA范围内。 (IEC6.2368万-1)
如果需要基于标准的设计,是否应将电流限制设置为考虑瞬态峰值电流?
此致,
佐藤