This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:UL2367/IEC62368-1兼容6.2368万兼容电流限制设置

Guru**** 2551420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088668/tps25947-ul2367-iec62368-1-compliant-current-limit-setting

部件号:TPS2.5947万

大家好,

TPS2.5947万符合UL2367/IEC62368-1标准6.2368万标准,但我想确认我了解该标准的电流限制设置。
ITIMER可设置为允许TPS2.5947万上的瞬态峰值电流,但该标准似乎要求电流保持在15VA范围内。 (IEC6.2368万-1)
如果需要基于标准的设计,是否应将电流限制设置为考虑瞬态峰值电流?

此致,

佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato:

    我不确定15VA的要求。 您是否有任何UL文档中有关15VA的确切声明?

    据我所知,UL测试表明,该器件正在根据电流限制的设定值限制电流,并且未将ITIMER期间的瞬态电流考虑在内。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kunal,

    很抱歉让你感到困惑。 15VA是我的误解。

    谢谢你回答我的问题。这是很清楚的。

    此致,

    佐藤