请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.1206万 大家好,TI支持团队
我们考虑将VTTREF电容器 JMK105BJ224KV更改为 LMK063BJ224KP。
考虑到直流偏压特性, LMK063BJ224KP不符合0.22uF。
是否可以更改为LMK063BJ224KP?
数据表被描述为"贝洛"。
VTTREF .VTTREF电容器添加了一个陶瓷电容器,其值为0.22 µF Ω 和X5R级(或更好),放置在VTTREF端子附近,以确保稳定运行。8.2 1.2
如有任何疑问,请回复。
谢谢。
此致,
Shingo