This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1206万:TPS5.1206万 VTTREF电容值

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088889/tps51206-tps51206-vttref-capacitance-value

部件号:TPS5.1206万

大家好,TI支持团队

我们考虑将VTTREF电容器 JMK105BJ224KV更改为 LMK063BJ224KP。

考虑到直流偏压特性, LMK063BJ224KP不符合0.22uF。

是否可以更改为LMK063BJ224KP?

数据表被描述为"贝洛"。

VTTREF .VTTREF电容器添加了一个陶瓷电容器,其值为0.22 µF Ω 和X5R级(或更好),放置在VTTREF端子附近,以确保稳定运行。8.2 1.2

如有任何疑问,请回复。

谢谢。

此致,

Shingo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shingo,

    如有必要,可在此引脚上使用大于0.22uF的电容器,要求引脚的电容介于0.22uF和1uF之间,最坏情况下的电容理想为0.2uF左右。 如果在此范围内还有其他电容器可供使用,则首选。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    感谢您的快速回复。 我考虑0.22uF到1uF范围内的另一个电容器。

    此致,  

    Shingo