This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:RMS电流计算

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088773/ucc5350-q1-rms-current-calculation

部件号:UCC5350-Q1

大家好,

我的客户Preh有关于UCC5350-Q1的问题:

如何计算栅极驱动器的RMS电流。
4路栅极驱动器UCC5530用于H桥控制,栅极驱动器将分别驱动IGBT (每个IGBT 650nC栅极电荷)。
约50 % 占空比的切换频率为f_sw=60kHz。
15V_SUPPLY在栅极驱动器处提供VCC2。 变压器电感必须在15V_SUPPLY输入处标注尺寸,为此,我需要RMS电流。

1) RMS电流的计算方式是否与此类似?

t_on=1/(f_sw/2)=3 8,3µs Ω
I_RMS_PER_DRIVER= Q/t_ON =650nC* 8,3µs =78mA
I_RMS_TOTAL:= I_RMS_PAR_DRIVER*2=156mA (同时激活2个栅极驱动器)

2)还是这样?
电荷转换为电容器。
C=Q/V=650nC/15V=43,3nF

计算Tau:


 =1.365欧姆+3.75欧姆+2.5欧姆=7.6欧姆
TAU_ON_NOM=RON_TOTAL_NOM*C=310,2ns
电容器充电期间的电流曲线:
峰值电流I_OH_nom的计算公式为数据表中=15V/7.6欧姆=1.97Ampere

然后,为t_on持续时间计算RMS电流:

I_RMS_TOTAL=IG_ON_NOM_RMS*2=537mA (同时激活2个栅极驱动器)

谢谢,致以诚挚的问候

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的联系!

    我们的专家目前不在办公室,下周将与您联系。  感谢您的耐心等待!  

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,  

    应使用方法1,因为它是平均电流中最准确的方法。  

    请注意,一般情况下,您只需使用频率,因为平均电流几乎不依赖于公吨,仅依赖于频率。 在您的情况下,您的工作周期是50 % ,因此该方法是正确的。  

    请注意,您估计的平均电流不一定是RMS电流。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你