This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63.025万:不支持3.3V输出

Guru**** 2382800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088796/tps630250-not-sustaining-3-3v-output

部件号:TPS63.025万

您好,

我叫Kennedy,我是一个正在做一个学校项目的学生。 我有一个关于TPS63.025万转换器的工作能力的问题。 我正在从锂离子电池为TPS63.025万RNCR转换器提供大约3.72V电压,该转换器的设计如下所示,以获得3.3V输出。 我曾经能够在某个点上获得3.3V电压。 但是,电压本身不能维持,正在下降到大约100mV。 在这种情况下,转换器似乎也会出现短路,但我不知道是什么造成了内部损坏。 如果有人能对此进行研究或提供任何见解,我将非常感谢您的帮助。 (请注意,引脚10是蓝色导线连接,不在原始PCB设计中,而是连接到实际PCB上的电源)

此致,

肯尼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kennedy,

    我认为您必须重新设计您的布局。 请以D/S中的布局示例作为参考

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    感谢 您的回复。 遗憾的是,由于项目的当前状态和预算限制,我们无法选择重新设计PCB。 我们使用的是2层PCB,其组件位于顶层和底层。 我能够得到3.3V输出,我在下面包括了一幅波形图,但在测试过程中芯片本身短路 ,芯片的电阻降至3ohms。   

    此波形是在TPS电压输出为3.3V时产生的。 不确定波形中间的纹波,但除了布局之外,您还有其他建议吗?

    谢谢!

    肯尼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kennedy,

    布局真的很差。我想这就是为什么你的芯片被损坏。  

    功率级的轨迹 非常小,并且有大型的分析工业,这会导致一些高峰值电压。这些峰值可能会损坏您的芯片。

    此致

    TAO